This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:关于功耗估算

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689942/trs3122e-about-estimation-of-power-consumption

器件型号:TRS3122E

您好!

 

关于估算 TRS3122E 上32Kbps 时的功耗、我的客户提出了一些问题。

它们参考以下特性(数据表第6页、图1)以了解功耗。

(问题)

(1)关于图1中的电源电流(Y 轴)。

它是指 VL (逻辑电平电源)还是 Vcc (电源电压)上的电流?

(2)他们理解图1如下。

Driver2的速率为32Kbps、这意味着 Driver1的电源电流为250/500/1000kbps。

如果是、接收器功耗是如何估算的?

接收器的驱动电流是否可以估计为功耗?

(3)图1上的电源电流数据是32kbps 吗?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要回答您的问题:
    1) 1)图1中的数据是电源电流;
    2) 2)与驱动器相比、接收器具有非常小的功率耗散;驱动器的功率取决于负载(电容器)和数据速率。
    3) 3)您的客户在什么条件下需要电源数据? VCC、VL、Ch1 -数据速率/R LOAD /°C LOAD、Ch2 -数据速率/R LOAD /°C LOAD?
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

     

    感谢你的答复。

     

    我向我的客户询问一些32kbps 的情况。

    电源电流的更多信息、

    >1)图1中的数据是电源电流;

    它表示 Vcc 的电流(电源电压)。

    我的理解是正确的?

    我会询问它以防万一。

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 数据是 Vcc 电流。 当您获得有关32kbps 通信的更多详细信息时、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

     

    我的客户已告知以下功耗条件。

    ・VCC=3.3V、VL=1、8V

    μ・驱动器通道1/2:19.2Kbps

    ・μ F 负载电容:4000pF

     

    请告诉我们19.2Kbps 通信时的功耗?

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

     

    您是否会告诉我有关功耗估算的当前状态?

    (条件)

    ・VCC=3.3V、VL=1、8V

    μ・驱动器通道1/2:19.2Kbps

    ・μ F 负载电容:4000pF

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 耽误你的时间。  昨天是美国的假期。 由于数据速率较低、因此功率耗散与3kOhm 直流负载类似。 3.3V 电源时的标称功率为4.5mA、5V 电源时的标称功率为8mA。 测试条件是、Dout1和 Dout2 都具有19.2Kbps 的信号、每个信号的负载为4000pF。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我已通知客户功率耗散。
    非常感谢!

    此致、
    TAO 2199