This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:时钟输入

Guru**** 2900680 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693613/pca9518-clock-input

器件型号:PCA9518

您好、E2E、

我有两个问题。 请参阅随附的文件。

1;
在 Vcc 上升期间、如果 SCL0有时钟输入、该器件是否无法正常工作?

2;
如果输入时钟不符合 I2C 标准(CLK_Low 小于0.5usec)、该器件是否无法正常运行?

此致、
ACGUY

e2e.ti.com/.../4456.SCL-Low-input-less-than-I2C-spec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    今天是美国的假期、但我们将在明天再次与您讨论这个问题。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您是否有 PCA9518的原理图? 我对 Vcc 引脚以及它上是否有电容器特别感兴趣。

    我相信您看到的问题是由于未正确执行 POR (上电复位)。 我们在一些较旧的 PCA 器件中看到过、这些器件对 Vcc 上的斜坡速率很敏感。 我们通常建议在 Vcc 上实现更快的斜升速率(低于10ms)、以便器件正确复位。

    问题1. 此问题的可重复性如何?

    问题2. 此问题是在室温下出现还是在某种类型的温度测试过程中出现?

    问题3. 如果 Vcc 引脚上有电容器、移除电容器是否可以解决此问题?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

    >>您是否有 PCA9518的原理图?
    ->是的、我已经获得了它。 但是、我没有权限将其上传到 E2E。

    >>我们通常建议在 Vcc 上实现更快的斜坡速率(低于10ms)、以便器件正确复位。
    ->目前、Vcc 斜升时间大约为6ms。 我认为这是没有理由的。


    问题1. 此问题的可重复性如何?
    A1。 是的、但是、发生频率很低。

    问题2. 此问题是在室温下出现还是在某种类型的温度测试过程中出现?
    答2. 在接近0℃时发生。

    问题3. 如果 Vcc 引脚上有电容器、移除电容器是否可以解决此问题?
    答3. 我们没有尝试。 我们在 EN 和 GND 之间连接了电容器、我确认此症状将得到解决。


    发生次数为2/1k。 最终产品是半导体制造设备。 最终产品运行时出现症状。
    我不认为这是器件问题。 如果存在准确的输入、器件将正常运行。

    低于 I2C 规范的短低时钟时间会导致故障?
    或者、
    在 Vcc 上升期间、如果 SCL0有时钟输入、该器件是否无法正常工作?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    "是的、我已经获得了它。 但是、我没有权限将其上传到 E2E。"
    -duynguyen@ti.com

    "回答3. 我们没有尝试。 我们在 EN 和 GND 之间连接了电容器、我确认此症状将得到解决。"
    -我实际上想在这里做相反的事情,如果您放置一个大电容器(如1uF 左右),然后尝试打开器件,您能使问题更频繁地发生吗? 如果是、这可能表示这与 Vcc 上的斜升速率有关。

    "低于 I2C 规范的短低时钟时间将导致故障?在 Vcc 上升期间、如果 SCL0有时钟输入、该器件是否无法正常运行?"
    -从您提供的范围来看、似乎我们看到的那些灯是器件启动的一部分。 我认为这不是问题、但我在这里不确定。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    但是、在我们的电子邮件中、需要执行各种程序。
    我将 E2E 上的友谊请愿书发送给您。
     (很抱歉、我的英语不好。)