This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:如何将 SN650x 用作光电继电器?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693673/sn6501-how-do-i-use-the-sn650x-as-a-photo-relay

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件:PMP9522

您好、E2E、

我们的客户计划停止使用光电继电器。
我找到了 TID PMP9522。 www.tij.co.jp/.../PMP9522
请告诉我您对是否在 PMP9522上将器件从 UCC2808更改为 SN650x 的看法。
您认为它会运行吗? (我认为它会运行。)

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    感谢您使用 E2E 论坛。
    SN650x 可用作照片继电器、如 PMP9522中使用的 UCC2808。 由于 UCC2808和 SN650x 之间存在差异、因此您需要遵循 SN650x 数据表或 EVM 中的 SNN650x 建议原理图才能使其正常工作。 其中一个主要差异是 UCC2808具有图腾柱输出、而 SN650x 仅具有漏极开路输出。 由于这些器件的灌电流也不同、因此您可能还会注意到开启/关闭时间存在差异。 除此之外,它还可以正常工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ACGUY、

    我想进一步了解您的应用并帮助您进一步优化设计。 我能不能直接通过您用于创建 myTI 帐户的电子邮件联系您? 请告诉我,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koteshwar、

    我认为、如果使用 SN650x、关断时间会很长。 而且、使用光电继电器后、总成本已经结束。
    如果我们有机会,我们会谘询。

    谢谢、
    ACGUY