This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:与 SN75176B 的规格比较

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694129/thvd1500-specification-comparison-with-sn75176b

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件:SN75176B

尊敬的所有人:

我将比较这两个器件。

在绝对最大额定值下、SN75176B 的"引线温度与外壳的距离为10秒1、6mm (1/16英寸)"规格。

然而、THVD1500没有这个技术规格。

为什么 THVD1500 没有此规格?  

您是否拥有 THVD1500的此规格数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takao、
    这是一个好问题。 我要对它进行研究。 我马上回来。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takao、
    您所讨论的规格是器件引线的回流温度、这是标准 JEDEC 要求的一部分、因此 THVD1500不再专门突出它。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao