This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243:功耗

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692405/trs3243-power-consumption

器件型号:TRS3243

尊敬的先生:

TRS3243在以下条件下的功耗是多少:VCC=3.3V、RL=3.3KOhms、115.2Kbit/s、所有 RS232信号都用于客户应用?

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    我将获取数据。 我假设使用了所有3个 TX (DOUT)通道。 每个通道的电容器负载是多少? 或者、您的客户是否希望使用具有可变电容的数据?
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    最大容性负载为2500pF。

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    当 Vcc=3.3V、115.2Kbit/s 数据速率、RL=3.3KOhms、CL=2500pF 时、所有3个 DOUT 导通、室温下的典型功率耗散为30.1mA。 对于不同的数据速率、CL 值或通道编号、您可以大致以线性方式缩放该值。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao