This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:HSD 连接器的器件型号

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692962/ds90ub926qsevb-part-number-for-the-hsd-connector

器件型号:DS90UB926QSEVB

'926评估用户指南中谈到的 HSD 连接器的 Rosenberger 器件型号是什么?

BOM 和相关文本不包含器件型号。

我搜索了各种论坛帖子。 我找到了适用于'928: http://www.ti.com/lit/df/tidrwd0/tidrwd0.pdf 的此 BOM 

该图显示器   件型号为 D4S20D-40ML5-Y (和) Rosenberger 汽车 HSD 连接器-适用于 PCB 的直角插头。 请勿购买。 所需的所有资源。

这是正确的器件型号吗? TI 是否会提供 J1连接器? 为什么一个评估套件的 BOM 指定了此详细信息、而其他组件不指定此详细信息(提示、提示)?

为什么在讨论使用 HSD 连接器时未明确说明器件型号&& TI 将提供该器件型号?

简版: 您为何要让工程师难以做到这一点? 您为什么要迫使我们浪费时间来弄清楚您应该告诉我们的内容?

(不会尝试发出刺耳的声音。 TI 做得好、文档大部分都很好。 当这些细节被删除时,这是令人沮丧的。)

对 SER & DES 使用相同的器件以保持布线简单是有道理的。 在我的例子中、'926是 DES;SER 将是'947 (两个合适的评估套件)。

我注意到'947评估套件使用 D4S20D-40ML5-Z、因此'926评估套件应该使用相同的连接器。 如果它位于 BOM 中、请保持良好(提示、提示)

由于我要求提供具体细节、如果两端都有相同的 HSD 连接器、那么电缆的良好器件型号是什么?

(是的、我可能可以在 Rosenberger 网站上查看它、但为什么不让它具体化?)

说出缺失信息的提示:

如果您有使用相同连接器的 SER 和 DES 评估套件案例、请包含电缆的器件型号!  

对于'913 //'914、您提供了详细信息、但我首先看了 DigiKey 和 Mouser 的电缆-没有乐趣。

然后、我明确地谷歌搜索了确切的文本并找到了正确的电缆。

所以你留下了足够多的痕迹,但是我在聪明之前就已经很激动了。 在可能的情况下、电缆器件型号和源应该在 BOM 中。

如果不可能的话,就会有足够的信息,这样我们就可以自己做。

(顺便说一下、 这可能只是我的计算机设置、但在它缠绕时、足够长的线会变得非常时髦

-换行文本为半个行高,而不是全行高。 这是一个示例。

当线条换行时、光标要停留在线条的末端-如果您单击该线条内部(例如更正拼写错误)、有时不会移动。

你吃自己的教条食物吗???? (这是一个技术术语。 这意味着您使用自己的产品或面向客户的系统。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:我第一次用换行发布时、大多数帖子都消失了。 正确布置、没有缠绕线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bandit Gangwere 的反馈。

    我们的工程师会进入和回答 E2E 问题、因此我们会"吃我们自己的狗食"。 我没有遇到过您提到的换行问题、我将尝试重新生成并提交更改请求以进行修复。 您使用的是什么操作系统和浏览器?

    我最近加入了该团队、并将向应用经理提供有关 EVM BOM 的反馈、同时在我们的用户指南中提供有关 BOM 详细信息标准化的建议、使客户能够快速订购所需附件。

    关于连接器、我正在跟踪设计文件、并询问了926发布时在这里的两位工程师。 我将在获取器件型号后立即更新。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bandit、
    这是器件型号 D4S20D-40ML5-Y
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows 7、铬版本66.0.3359.181 (正式版本)(64位)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电缆怎么样?

    Rosenberger 信息表中包含了大量内容、但内容非常模糊。 如果您知道密码并需要特定的甘蔗矿石、但不需要构建电缆零件号、则会很有用。

    而且- D4S20D-40ML5-Y 甚至没有在其中列出....

    我猜到/假设正确-两侧都有相同的连接器。

    我意识到这有点令人沮丧。 我建议启动一个用户指南中内容的核对表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题:TI 是否会提供带评估套件的连接器?
    问:如果不是,我们在哪里可以得到它?

    DigiKey 和 Mouser 不携带它们。

    问题:和- TI 是否愿意供应/销售电缆?

    唯一的另一种方法是来自 Rosenberger。
    他们的销售办事处位于 www.rosenberger.com/.../
    为销售办事处选择您所在的国家/地区

    假设两端都是 D4S20D-40ML5-Y、则电缆为

    电缆'926至'947Rosenberger LD5-101-xxxx-y-y
    xxxx ==以毫米为单位的长度
    Y =连接器端(我们需要"Z")
    LD5-101-2000-Z-Z (2米电缆)

    ('947随 D4S20D-40ML5-Y 一起提供 这应该适用于与'947兼容的评估套件、其中 TI 具有相同的连接器或挂钩、与'926一样)

    注意:如果您致电他们的销售办事处、他们很可能会给您一根电缆作为样片(如果 TI 决定便宜&不提供电缆、可能还会提供连接器-仍在等待该问题的答案)。

    (是的、我对 TI 感到很不满意、因为我不需要查找此信息。 它应该位于用户指南中。)

    希望 Rosenberger 能将这些项目添加到 DigiKey 和/或 Mouser -如果他们认为需求足够...

    (TI 注意:这次 dwworrap 工作正常。 在原始过帐窗口中似乎是一个问题。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bandit Gangwere,

    我在度假,很抱歉耽误了我的时间。 感谢对换字问题的更新;我已将其转交给我们的 IT 支持人员。

    看起来是我们在设计电路板时指定的器件、电路板已停产。 D4S20L-40MA5是直接替代产品。 由于我们不为电路板提供连接器、因此该器件不在 BOM 上。 我要求进行 BOM 更新、以便我们可以随附连接器、但在短期内、您需要订购连接器。

    www.rosenberger.de/.../index.php

    我们不销售电缆。
    www.rosenberger.de/.../index.php
    是带有 ResenbergerHSD 插孔的电缆、与 EVM 上的插头相匹配。

    感谢您对反馈的坦率。 我宁愿听到您未过滤的声音、这样我就可以与我们的经理合作、更好地确定您所需的支持。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有趣。
    我尚未检查数据表、但-40MA5应该与已淘汰的-40ML5在插拔和封装方面兼容。 您提供相同的电缆编号。 如果 PCB 封装发生变化、TI 将面临困境。

    您认为您可以回答我的其他问题吗?
    1. TI 是否会随套件提供-40MA5连接器?
    2. TI 是否会开始将这些类型的详细信息放入用户指南的新版本中?

    欢迎回到盐矿... Bandit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    封装看起来是一样的。
    外壳采用不同的塑料
    重心向下移动了一个位。
    啊、嗯...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bandit、
    1.不是短期的、但我提交了一个 TT 来更改。
    2.我将此事提交给了团队经理,并将在我们的团队会议上进行倡导。
    三、谢谢,我喜欢盐!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我知道您有其他各种评估套件。
    幸运的是、Mouser 似乎有一些库存。
    www.mouser.com/.../D4S20L-40MA5-Z

    2.谢谢! 请向他展示我的蚂蚁是否会有好的表现。

    3.盐比 www.youtube.com/watch 更容易

    谢谢。。。 Bandit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bandit、

    我们的 IT 帮助有一个有关您遇到的总结问题的后续问题。

    您能否访问此链接并作出响应?

    e2e.ti.com/.../694779

    Mike