This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:低温运行

Guru**** 2929630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688138/tusb7320-low-temperature-operation

器件型号:TUSB7320

大家好、

我的客户有问题。

在低温(-20°C)下、冷启动无法识别器件。

由于器件的工作温度范围为-40°C、我认为在-20°C 的温度下运行不是问题。

・器件是否已在-20°C (OR-40°C)下清除冷启动测试?

・您对器件为何在低温下无法识别有任何建议吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    您能否更深入地了解 USB 2.0或 USB 3.0无法识别的内容? PCIe 在此测试中是否仍在工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    我客户的产品仅兼容 USB 2.0。
    在客户的测试中、它在-10°C 环境中正常工作。
    我得到了客户的电路图和布局图、您是否会在当地接受?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    是的、您可以通过 E2E 发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    在查看文档后、总体原理图看起来正常。 我确实注意到您在 SDA 和 SCL 上有下拉电阻器、它们应该是上拉电阻器、除非它们列在原理图的另一页上或未使用 I2C EEPROM。

    我将研究非功能电路板上的晶体工作情况。 原理图(DSX321G)上列出的晶体的额定温度范围是否正确? 从我能够找到的单页数据表中看不出来、但如果晶体在此温度下加电期间发生故障、则可能会导致 TUSB7320出现问题。

    很抱歉、由于此器件是 NRND、因此对此器件的支持有限、因此我们的回复很晚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢您的回答。
    遗憾的是、客户确认晶振的低温运行没有问题。

    TUSB 7320在发货前是否执行低温运行测试?
    如果您尚未完成测试、如何保证低温运行?

    除了晶体之外、我还应该检查什么?
    我想得到你的建议。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    在我们的验证过程中、TUSB7320的运行在这个温度范围内。

    TUSB7320是在此温度下测试的唯一器件、还是在故障期间测试的整个电路板? 故障期间温度如何变化? 您可能需要考虑联系您当地的 TI 代表、以完成此故障的 FA 流程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的建议。

    首先、温度室中的所有客户产品都发生了错误。

    接下来、从温度室中取出、仅在电路板上的 TUSB 7320上吹冷冻喷雾、 并使用热电偶确认为-20°C。

    (此时晶体振荡器保持室温)

    因此、发生了错误。

    相反、当只有晶体振荡器被设定为低温时、不会出现问题。

    是否可以理解、由于在设计时确认了低温运行特性、因此未在最终测试中进行低温运行确认?

    我 目前要求客户区分设备和系统之间的原因。

    根据结果、如果它成为器件因素、我将要求 TI 当地代表进行分析。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Kenji、

    没错。 我发现的记录表明、对于该器 件、在我们的设计验证阶段、对低温进行了测试和验证、但在发运前的最终测试仅在室温下进行。