This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DP83822IF:仅限 TX 模式下的 MII 接口

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694679/ccs-dp83822if-mii-interface-in-tx-mode-only

器件型号:DP83822IF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

对于安全系统的新设计、我们只需将数据从系统传输到以太网光纤。 收发器和系统之间不得执行任何接收。

我们希望使用 DP83822IF。 此组件将负责在光纤上与另一个系统建立链路,并生成包含 系统数据的数据包。

PHY 将配置为 MII 模式。 系统将没有任何 MAC IP。  

是否可以 仅连接 TX 信号(TX_CLK、TX_EN、TXD [0...3]、CRS 和 COL)、并且不连接 PHY 和系统之间的 RX 和 MDIO 信号?

此致

Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lionel、

    MAC 侧 TX 和 RX 信号相互独立、因此不连接 RX 路径是可以的。 但是、为了建立成功的链路、需要使用光纤电缆侧的发送和接收通道。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答。

    Rds

    Lionel