This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:连接到 Sitara AM335x

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, TMDXEVM3358, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694453/dp83822i-connecting-to-sitara-am335x

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: TMDXEVM3358TLK105

您好!

您是否有将 DP83822I 或其他 DP8*器件连接到 Sitara AM335x 处理器的材料?

如果能获得原理图或白皮书、将不胜感激。

TMDXEVM3358 EVM 具有其他以太网 PHY 器件。 如果我们可以选择 TI 的 DP8*器件,那将是不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    我们没有采用 AM335X 的 DP83822参考设计。 但是、DP83822还有其他参考设计可重复使用。 例如、您可以使用 www.ti.com/.../TIDEP-0075 并将 TLK105替换为 DP83822。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha、
    非常感谢。