This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于变压器

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692288/dp83822i-regarding-transformer

器件型号:DP83822I

您好、支持团队、

我对 DP 83822有一些疑问。
数据表101页的表139中描述了"变压器电气规格"。

表139中的"串扰"是否为近端串扰的值? 还是远端串扰的值?

2. TI 是否使用 DP83822 EVM 测量了表139中所述的规格?
还是 DP83822的要求规格?

3.您能告诉我如何测量表139中的规格吗?
或者、我应该联系变压器制造商吗?

4.如果表139中所述的值是变压器制造商的规格,它们是哪种变压器规格?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 M. Tachibana:

    表139中提到的值取自变压器数据表。 我们不测量变压器参数。 有关变压器参数及其测量方法的更多信息、我建议联系变压器制造商。
    在验证过程中、我们会检查满足表139要求的变压器是否可以与我们的 PHY 一起成功使用。 表138中提到了接受的变压器列表。 列表中可能没有其他符合表139中电气要求的变压器。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha-San、您好!  

    感谢你的建议。
    我明白了。
    我将告诉客户联系变压器制造商。

    此致、
    M. Tachibana