This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:TJ 最大值

Guru**** 2542550 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693132/dp83849i-tj-max

器件型号:DP83849I

大家好、

我的客户希望知道 DP83849I Tj max
我在数据表和 E2E 网站上找不到它。

我℃。DP83849I Tj 最大值为125 μ A

是这样吗?
请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    将 Tj_max 从数据表中描述的 Ta_max、RθJA μ V 和 PD_max 计算得出、如下所示。

    TJ_max =Ta_max + RθJA℃μ s * PD_max = 85 + 57.8 * 0.594 = 119.3 μ s

    我℃DP83849I Tj 最大值为119.3 μ A。

    此致、
    富米奥·纳卡诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fumio:

    由于数据表中未指定 Tj 最大温度、因此无法保证这一点。 但是、DP83849可在85摄氏度的环境温度下工作。 您的计算是正确的、您可以将其用于近似计算。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha-San、

    感谢你的答复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺