This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:需要 RX_DV / RX_CTRL 自举

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693201/dp83867ir-rx_dv-rx_ctrl-straps-required

器件型号:DP83867IR

大家好

如果我们问 DP83867IR、您会介意吗?

有描述"需要 RX_DV/RX_CTRL 自举"。
当自举配置 模式为1或2时、会发生什么类型的故障?
(例如:它是否进入测试模式?)

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、在模式1或模式2中、它进入一个不适用于正常应用的测试模式。

    此致、
    Aniruddha