This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:SN65HVD10应用

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694396/sn65hvd10-sn65hvd10-application

器件型号:SN65HVD10

你(们)好,先生  

我的客户在 MCU 和 SN65HVD10中使用3.3V、客户询问输出 A/B 是否需要连接以拉高电阻器?(他们不知道 A/B 引脚电压如何达到12V)

我们可以使用参考电路吗? 我看到数据表 图29 R/C 值?

                                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    无需将 A/B 线路上拉至高电平、尽管有时用户会在这些线路上放置上拉/下拉电阻器、以便在总线空闲时提供偏置电平。 您可以在此处阅读有关该内容的更多信息: www.ti.com/.../slyt324.pdf。 图29的组件值主要可在数据表的第12.1节中找到。 A 和 B 线路上的串联电阻未在此处定义、但通常最好将这些值保持在10欧姆或更低、以限制 RS-485信号的衰减。

    在正常运行下、A/B 线路很可能不会达到+12V、但这被定义为应用需要时的运行限制。 发生这种情况的一个示例是、节点正在接收来自其他以不同接地为基准的收发器的数据。 在这种情况下、节点之间的接地差异将叠加在信号之上、并可能导致电压超过器件的电源/接地轨。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大