This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/SN65HVD73:与 SN65HVD73和 SN75C1168进行通信

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C1168, SN65HVD73, SN65C1167, SN65HVD63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692726/linux-sn65hvd73-communicate-sn65hvd73-and-sn75c1168

器件型号:SN65HVD73
主题中讨论的其他器件:SN75C1168SN65C1167SN65HVD63

工具/软件:Linux

大家好、我对 RS-422通信有疑问。

一侧是 SN75C1168器件。

我可以将 SN65HVD73器件用于另一侧吗?

如果可以、是否需要注意任何事项?

提前感谢您。

此致、

裕基宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Yukihiro、

    您应该能够在系统中同时使用这些部件。  您是否想向我们发送网络图、以便我们能够澄清系统级设计中可能出现的任何潜在问题?  您不在两端使用 SN65HVD73有具体原因吗?

    在将这两个器件一起使用时、您可能需要记住一些事项。   

    我注意到 SN65C1167上的接收器输入阈值范围为+/- 200mV。  如果在任何时候 A/B 引脚在故障条件下短接在一起、这可能会导致问题。  在这种情况下、接收器输入差分为0V、并且将处于不确定状态。  R 引脚可输出高电平或低电平、具体取决于故障发生前总线的先前状态。  为了防止这种不确定状态、许多收发器的输入阈值被设计成偏移0V、例如 SN65HVD73 (-200mV 至-20mV)。  这些阈值仍符合 RS-422标准的规范、但在总线故障情况下、它们允许在 R 引脚上实现确定的(高)输出。

    SN65HVD73的工作速率高达20Mbps、但其接收器传播延迟明显长于 SN65C1167器件(最大40ns、最大27ns)。  您计划在系统上运行的运行速度是多少?   

    SN65HVD73在总线上的-7V 至+12V 共模电压范围内工作。  SN65C1167只在+/- 7V 共模下运行。  这可能会影响系统的接地设计。

    您是否计划在85°C 以上的温度下运行系统?  SN65C1167的工作温度范围仅为-40C 至85C。

    与 SN65HVD73相比、SN65C1167的驱动器输出可变性更高。  [ VOD (DEL)和 VOC (DEL)等规格。]  该器件可能会对您的系统产生更高的电磁耦合。

    除了 SN65HVD73、您还可以考虑我们的全新 THVD15XX 系列器件。   它们在类似封装尺寸中可提供更高 ESD 保护、更宽的共模电压范围(+/-15V)和更低的静态电流等方面的性能。

    此致、
    Max Megee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max Megee。
    感谢您的回答。
    我附加了电路图的各个部分。
    我们不在两端使用 SN65HVD73的原因是 SN75C1168电路板已经过修复、并在我们的机器中使用。
    虽然我们不关心 A 和 B 之间的短缺、但我们要注意线路是否开路。
    关于线路开路、我认为我们的两个电路都没有问题。

    我们的机器工作速度为10.5Mbps、我们在85°C 的温度范围内使用它。
    在 SN65HVD73的数据表中、接收器传播延迟被写为90ns (最大值)。
    这是否意味着我们无法将此器件用于10.5Mbps 的速度、即使 SN65HVD73的速度定义为20Mbps?

    这次我们需要使用具有3.3V 电源电压的 RS-422器件、这是有原因的。
    这就是我考虑使用 SN65HVD73的原因。

    此致、
    裕基宏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    余纪弘

    感谢您的详细信息。 我想您可以将这两个部分结合使用。 在10.5Mbps 下运行 SN65HVD63时不应出现问题。 我看到您已经使用 R319和 R320实现了失效防护电阻器网络。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Max。
    我想确认 SN65HVD73的接收器传播延迟"最大90ns"。
    如果工作速度为12Mbps (周期为83ns)、这是否意味着我无法使用 SN65HVD73?
    此致、
    裕基宏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    余纪弘

    SN65HVD73的额定支持大于50ns (20Mbps)的位时间。  您应该能够以12Mbps 的速率对器件进行良好的操作。

    此致、

    最大