This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:USB 转 I2C 实现

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693210/tusb3410-usb-to-i2c-implementation

器件型号:TUSB3410

尊敬的团队:

我的客户在其电路板设计中使用 TUSB3410。  

他们将其用作 Linux 平台上的 USB 转 I2C 桥接器。  

他们想知道如何控制 TUSB3410来生成 I2C 命令?

请提供建议。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有人可以帮助解决这个问题吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    我在内部主题中回答了这个问题。

    此致、
    Roberto