This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:VBUS 电压是否可以达到最大30V?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694406/tusb320lai-can-vbus-voltage-goes-to-30v-max

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320

您好!

根据数据表、该表指出、在推荐的工作条件下、系统 VBUS 电压在28V 时为最大值、VBUS_DET 阈值为4V。

对于 VBUS_DET、通过快速计算28V 时的推荐电阻器887k (Ru) 95k (Rd)可获得2.7V 的电压。

如果系统 VBUS 电压达到最大30V、TUSB320是否会有问题? 这是为了将我们的 TPD1S514-1保护开关在 VBUS 线上的30V 位置对齐。

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中的 VBUS 阈值范围是电阻分压器之前的电压。 这意味着引脚上的电压阈值被数据表中的值除以10、因此下面的值是 VBUS_DET 引脚上的阈值电平。
    最小值:.295V
    典型值:0.33V
    最大值:.38V
    引脚 VBUS_DET 上的最大电压为4V、但使用电阻分压器时、这意味着最大 VBUS 可约为40V。