This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:±1.2kV/500 Ω IEC 61000-4-5浪涌

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694389/tiol111-1-2-kv-500-iec-61000-4-5-surge

器件型号:TIOL111

尊敬的团队:  

我的客户希望了解 TI 的浪涌测试条件。  

在 TIOL111x 的数据表中、TI 使用500欧姆作为源阻抗(图16。 浪涌测试设置)。 但我可以发现、在 IEC61000-4-5规范中、只将10/40欧姆用作源阻抗。  

1.使用500欧姆而不是10/40欧姆作为源阻抗是否有具体原因? 请告诉我您的意见。  

μF 数据表中提到、"浪涌测试应在 L+和 L-之间使用最小100nF 的电源去耦电容器、在 VCC_IN/OUT 和 L-之间使用1 μ F 的电源去耦电容器。" 这种情况是否仅适用于浪涌测试? 这是用于线路到线路和线路到接地耦合吗? 请说明这一情况。  

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dino:

    这种具有更高串联电阻的 IEC 61000-4-5修改版本是我们在工厂自动化客户中看到的常见要求。 脚注中提到的电容器适用于 IEC 61000-4-2、61000-4-4和61000-4-5测试。 这些测试是在 L+、L-和 CQ 线之间相对应的情况下进行的。 (评估了所有不同的排列、因此考虑了线对线和线对地耦合。)

    最大