This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:数据表矛盾

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694703/tusb7340-datasheet-contradictions

器件型号:TUSB7340

请提供以下建议:

  1. 应使用与晶体并联的值电阻器?  数据表文本显示为2MEG、但图10显示了1MEG
  2. 焊珠 B8是电源引脚还是未连接?  该表显示了 NC、但原理图显示了它连接到 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您指出错误、我们将纠正错误、
    电阻器应为2M 欧姆。
    B8是一个 NC 引脚。