This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93:SN65LVDS93AZQLR 最大共模温度

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690968/sn65lvds93-sn65lvds93azqlr-maximun-juntion-temperature

器件型号:SN65LVDS93

SN65LVDS93AZQLR 的最高阻尼温度是多少?  

谢谢、

Pablo Baizán í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pablo、

    我们将检查这些信息并尽快与您联系。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pablo、

    已收到此信息的请求、但需要几天时间才能完成。 完成后、我将发布回去。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pablo、

    很抱歉耽误你的时间。 该器件的最高结温为125C。

    此致、
    I.K.