This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261是否支持用于 SMART 和 HDD 密码的 ATA 命令?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694024/tusb9261-does-the-tusb9261-support-ata-command-for-smart-and-hdd-password

器件型号:TUSB9261

TUSB9261是否支持用于 SMART 和 HDD 密码的 ATA 命令?

  1. SMART (自监控、分析和报告技术)
  2. HDD 用户/主密码

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    TUSB9261支持12字节和16字节 ATA 直通命令、数据长度高达64KB、可用于发送任何通用 ATA 命令、如 SMART。 请注意正确填充命令中的所有字段、以避免命令失败。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们 通过 RW is SCSI 检查 TUSB9261状态。 我认为我们需要通过 SCSI 命令接口加载 ATA 命令才能正常工作。 您能否确认命令接口是? 谢谢。

    BR、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的、没错。  ATA 直通通过 SCSI。  顾名思义 、这是通过 SCSI 协议将 ATA 命令直接传递到设备的一种方法。  

    此致、

    Brian