This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP83TC811S-Q1:DP83TC811SWRNDRQ1支持 RMII 和 SGMII 解决方案

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694531/linux-dp83tc811s-q1-dp83tc811swrndrq1-supports-rmii-and-sgmii-solutions

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

工具/软件:Linux

使用 DP83TC811SWRNDRQ1支持 RMII 和 SGMII 解决方案、无论开发是否需要以下驱动程序:

·操作系统:Linux mdm9607-perf 3.18.20 #1 挤占 Tue Sep 5 15:31:55 CST 2017 armv7l
·平台:高通 MDM9607和MDM9628
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在寻找 DP83TC811 Linux 驱动程序? 您可以在以下位置找到它: patchwork.kernel.org/.../
    它将很快发送到主线 Linux。

    如果您计划在以太网系统上使用具有 DP83TC811的 Linux、则需要使用 Linux 驱动程序。

    此致、
    Aniruddha