This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75374:使用 SN75374的风扇控制导致问题。 (请参阅说明)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694425/sn75374-fan-control-using-sn75374-causing-problems-see-description

器件型号:SN75374

 我们将 SN75374用于风扇控制电路。 连接和原理图显示在随附的文件(图1)中。 SN75734的输出被标记为 FAN_Pwr_CON-1-OUT 等、在另一个名为 FDC3601N (图像2)的 IC 中使用。 FDC3601N 具有用于驱动风扇的 MOSFET。 已按照数据表上的说明处理电压限制。

问题是我们启动操作后出现的。 风扇运行大约10-15分钟、然后连接到12V 电源的0.5安培保险丝烧断。 我们进一步调试并了解到 SN75734正在升温。 然后、我们移除了在12V 电压下运行的 SN75734引脚、并尝试测试电路板的其他功能。 一切似乎都正常。 然后、我们再次连接了12V 支脚、这次 SN75734没有发热、一切都运行良好。

我们需要知道为什么会发生这种情况。 我们的大多数板工作正常。 但如果这个问题依赖于时间、我们可能会在一段时间后在生产方面遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniyal、

    欢迎来到 e2e、我们将向您介绍 SN75374。 向应用工程师发送此设备的即时消息、希望能提供帮助。

    根据我的理解、该器件会产生过多的功率耗散、12V 保险丝也会熔断、这表明流入 VCC2/VCC3引脚的电流过大。 VCC2和 VCC3是否连接到同一电源? 输出的峰值电流来自 Cvcc 电容器。 您是否在该引脚上有任何旁路电容来将电源与驱动器去耦?

    假设您在25C 下运行、则 SN75374的最大功耗=(Tj_max - Ta)/RJA = 1.71W (对于 D 封装)。 根据您的电压、我计算出500kHz FSW 的总封装功率(从数据表第9页的示例中)约为0.5W。 负载电容为150pF 且使用图12中的底部曲线、您必须以多 MHz 的频率进行切换、以超过封装功率耗散。 但是、也需要考虑开关转换损耗。 您能告诉我您的 MOSFET 上升和下降时间、开关频率和占空比吗?

    为了降低栅极驱动器内部的功率耗散、通常使用一个小型栅极电阻器作为电阻分压器、以将能量耗散与内部图腾柱电阻和内部 FET 电阻进行分压。 (  公式10中突出显示了这一点)。

    本应用手册可能有助于选择栅极电阻器值:

    谢谢、