This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:-40至+125摄氏度范围内所需的 I2C 缓冲器

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694704/pca9306-q1-i2c-buffer-required-in--40-to-125-degrees-c-range

器件型号:PCA9306-Q1

TI 是否提供与所列内容类似的 I2C 缓冲器或电平转换器、可在125°C 的温度下运行? 如果这样的器件无法可靠地执行此操作、因为它是汽车级的、那么 TI 是否对此有任何信息或测试? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarrett、

    "TI 是否提供与所列的 I2C 缓冲器或电平转换器类似的、可在125°C 下专门运行的 I2C 缓冲器或电平转换器?"

    我们可以保证的最高"建议运行"温度是 PCA9306TDCURQ1的温度。 此器件提供最高105°C 的推荐工作温度。

    遗憾的是、我们注意到有任何器件都高于此值。 请记住、这是建议的工作范围、因此在该范围之外、器件仍可以工作、但可能不在数据表规格范围内。

    "如果这样的器件不能像汽车级那样可靠地执行此操作、那么 TI 是否对此有任何信息或测试?"

    此器件本身可以超过105C、但 FIT (时基故障)率超出此范围。 我们尚未对此进行测试;我假设器件将在高于150°C 的温度范围内损坏。 在105C 标记之上、我怀疑 Ron 较大、这可能导致稍长的传播延迟和收发器检测到的音量值稍高。  

    谢谢、

    -Bobby