This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029-Q1:外部组件选择

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693503/tlin1029-q1-external-components-selection

器件型号:TLIN1029-Q1

大家好、团队、

我对 TCAN1029-Q1应用有一些疑问:  

1. R2、R6和 C1的建议值是多少?

2.我们是否需要一个串联电阻来限制 RXD 的电流?

在主控模式中、C3的建议值是多少? 客户在主从模式下使用 TJA1021之前、他们有不同的值。 您能否告诉我为什么选择220pF 或1nF?

4.根据 d/s,建议使用100nF 电容器去耦。 是否需要1uF 和10uF 电容器? 为什么?  

主模式和从模式有何区别? 为什么我们在主模式下需要一个外部上拉电阻器和二极管?

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    目前是美国的假日周末、但我们将在周二回复您有关这些问题的信息。 感谢您的耐心等待。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    感谢您将这些问题提请我们注意、我很高兴为您提供帮助。

    R6用于限制流入引脚的电流、因此10k 电阻器将起作用。 C1是将任何高频噪声分流并使边缘减慢一小部分以帮助减少发射、15pF 是一个很好的值。 高达50-100pF 也是可以的、但当您开始变得更高时、您会使上升沿过慢并导致通信问题。 对于 R2、如何使用 EN 引脚? 连接到微控制器? R2并非完全必要、但建议使用、它将取决于 R3值。

    2.这不是必需的,除非担心连接到 RXD 的器件的电流限制。 这是一个低电流、低电压输出、因此它不会导致问题、需要限制电流。

    C3的值取决于 R8的值。 对于 R8上的1k 上拉电阻器、C3的值为220pF、这在 LIN 标准中指定。 1nF 仅用于 LIN 引脚的特定参数测试、不用于应用。

    100nF 适合高频去耦、但由于 VSUP 连接到电池、因此线路上的高"大容量"电容也很好。 这有助于降低频率噪声、但也会将 VSUP 引脚看到的电压保持在合适的电平、以便在应用的另一部分(车辆中的另一个 ECU)从电池中拉出大量电流并导致电压电平下降的情况下运行。 在这些情况下、1uF 和10uF 有助于解决问题、因此建议与100nF 一起使用。

    主从模式确定如何在每个 LIN 集群中设置通信方案。 主器件控制 LIN 总线、而所有从器件响应主器件的请求和消息。 主节点需要一个外部上拉电阻和一个二极管、以便能够向 LIN 总线上的多个器件提供更多电流、因此它具有更强的上拉电阻(较低的电阻等于较高的电流)。 该二极管有助于防止从电池线路到 LIN 总线的任何反向电压尖峰。 对于从模式、电阻器和二极管集成到收发器本身中、因此无需使用这些外部组件。

    如果您有任何其他问题或疑问、请告诉我、如果您能回答我在第1部分中的问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。
    EN 直接连接到 MCU、d/s 中建议的上拉电阻为1-10K。

    东宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    请理解、由于 EN 引脚由 MCU 驱动、因此无需 R3、仅当电流需要在电压尖峰情况下进行限制时才需要 R2。 如果客户要使用 R2、则使用10k 电阻即可。

    此致、