This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS36277:ADM4850的替代产品

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694639/ds36277-replacement-for-adm4850

器件型号:DS36277
主题中讨论的其他器件:SN65HVD3082E

尊敬的所有人:

对于读取水颗粒反射到水中(水浊度)的探头 、我 使用了 ADM4850。 是否有 TI p/n 可以替代此功能?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥
    ADM4850是一款低速、低 ESD 保护、半双工 RS485收发器、与 SN65HVD3082E 引脚2引脚兼容。 如果您需要除基本 RS485功能之外的其他功能、例如工业标准 ESD、高数据速率、TI 拥有广泛的产品系列供您选择。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao