This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:单独测试连接到 USB-C PD 电源的 TPS65981EVM (无 DP-EXPANSION-EVM)

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65981EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694308/tps65981-test-of-tps65981evm-alone-no-dp-expansion-evm-connected-to-a-usb-c-pd-power-supply

器件型号:TPS65981
Thread 中讨论的其他部件:DP-EXPANSION-EVM

您好!

您是否愿意评论测试外部 USB-C PD 电源所需的最小评估板设置?

我们打算通过 TPS65981将我们的设计馈送至外部电源(不可监控的现成产品)、并且不需要 USB 数据通信。

为了加快设计速度、我们希望使用评估板测试拓扑、但我们不确定 TPS65981EVM 中只有一个单元足以监控电力输送、也不确定是否 需要 DP-EXPANSION-EVM。

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、牛顿、

    TPS65981EVM 本身足以测试您的应用的所有电源要求。 仅当您希望通过 EVM 传递 USB 数据或视频时、才需要 DP 扩展 EVM。 要测试功率、TPS65981EVM 就是您所需的一切。

    如果这回答了您的问题、请选择 "这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eric。

    我们可以获取 TPS65981EVM 的 Altium 文件吗? 我们希望加快设计速度、预测热仿真和射频仿真。

    祝你一切顺利、