This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102是否可以与 PCIe Gen3双通道应用配合使用?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102, DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692618/ds80pci102-can-ds80pci102-used-with-pcie-gen3-two-lane-application

器件型号:DS80PCI102
主题中讨论的其他器件: DS80PCI402

大家好、

客户将 DS80PCI102用于 PCIe Gen3双通道应用。 他们是否可以在没有通信问题的情况下使用此设备?

我认为 DS80PCI402是一种更好的方法、因为如果使用 DS80PCI102、它们可以对两个通道使用相同的器件、而不是对每个通道使用两个器件。

我还了解到使用 DS80PCI402可以更轻松地进行 PCB 设计。

但是、由于他们没有在公司中注册该器件、因此无法使用 DS80PCI402。

您能否告知我们 DS80PCI102是否可用于 Gen3 2/4通道应用?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai、

    在2通道或4通道 应用中使用2个 DS80PCI102是很好的。  如果 客户 最终从 多个器件将配置引脚(如"速率")连接在一起 、则应按如下方式调整电阻器值。

    2个器件连接:1K -> 500欧姆和20K -> 10K

    4个器件连接1K -> 250欧姆 和20K -> 5K

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee - San、

    感谢您提供相关信息。

    此致、
    Kawai