This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:是双向或单向 USB 转接驱动器部件

Guru**** 2919670 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB213EVM, TUSB214, TUSB214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694616/tusb213-are-the-usb-redriver-parts-bidirectional-or-unidirectional

器件型号:TUSB213
主题中讨论的其他器件:TUSB214TUSB214EVM

TUSB213器件是双向还是单向器件?  这意味 着主机可以位于芯片的任一侧、还是必须位于特定一侧?   我不清楚这一点。  在数据表中、主机应位于 D1M 和 D1P 侧、外设应位于 D2M/P 侧。   信号实际上是否流经芯片?  这意味着来自输入类型 A/B 连接器的 USB 差分线路不是单条迹线、 (D1M 未连接到 D2M 上的物理迹线、类似地、D1P 未连接到 D2P 上的物理迹线)。   从数据表文档 TUSB213EVM: 显示了两个单独的差分对、一个输入对位于 D1M/p 上、一个输出对位于 D2m/p 上

此声明来自 TUSB213第8.2节"典型应用"的数据表。

典型应用
图6显示了一个典型应用。 在此设置中、D2P 和 D2M 面对 USB 连接器、而 D1P 和
D1M 面向 USB 主机或集线器。 如果需要、方向可能相反[即 D2面向收发器和 D1
面接头]。

我之所以提出这个问题、是因为有一个类似的器件、TUSB214似乎将 D1M/P 连接到了 D2M/P 上的同一网络、而 TUSB213不连接到该网络?   我想知道为什么会有差异?  (我将从 TUSB213EVM 和 TUSB214EVM 的原理图中获取该信息。   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB213是一个双向部件、这意味着 D1或 D2引脚连接到哪一侧、主机或器件都无关紧要。 信号流过芯片、而不是像 TUSB214那样被器件下方的迹线连接。 TUSB213针对的封装不允许在器件下方短接数据线、因此与 TUSB214不同。