This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A OVDD 有效范围

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694385/tfp401a-tfp401a-ovdd-valid-range

器件型号:TFP401A

我的应用需要 TFP401A 的并行 RGB 输出为1.8V 逻辑电平。

是否可以 在 DVDD = 3.3V、AVDD = 3.3V、PVDD = 3.3V 和 OVDD = 1.8V 的情况下运行 TFP401A?

这是否会在并行输出信号上实现1.8V 逻辑电平?

数据表暗示这可能是可能的工作模式、但实际上并未说明这是真的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    OVDD 需要为3.3V。 您将需要使用电平转换器在并行输出信号上实现1.8V 逻辑电平。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 I.K. 在下一轮此芯片上、这将是一个非常有用的功能。