请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP401A 我的应用需要 TFP401A 的并行 RGB 输出为1.8V 逻辑电平。
是否可以 在 DVDD = 3.3V、AVDD = 3.3V、PVDD = 3.3V 和 OVDD = 1.8V 的情况下运行 TFP401A?
这是否会在并行输出信号上实现1.8V 逻辑电平?
数据表暗示这可能是可能的工作模式、但实际上并未说明这是真的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.