This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:电路输出总线电压、但不提供任何电流。

Guru**** 2514285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694233/tps2557-circuit-outputs-bus-voltage-but-will-not-provide-any-current

器件型号:TPS2557

您好!

我使用六个 TPS2557通过相同的5.2V 总线提供六路限流输出。 其中五个电流限制正常工作、但无法使第六个限制正常工作。 我可以在输出引脚6和7上测量5.2V 电压、但只要使用电子负载或电阻器提供任何电流、压降和我的实验室电源(当前提供总线电压)就不会记录任何电流消耗。

我使用127k Ω 电阻器来设置电流、这将导致电流限制在715mA 至1A 之间。

我将 FAULT 引脚通过一个100k Ω 电阻器连接到总线。 FAULT 引脚为高电平(无故障)且输出端未连接负载、而在连接任何负载时为低电平(FAULT)、即使连接150 Ω 电阻器也是如此、这只会导致34.6mA 的负载。

使能引脚连接到总线电压(5.2V)。

我已经多次尝试移除和更换 TPS2557、但行为没有任何变化。 焊点在放大镜下方看起来很好。 所有六个电路的电路板布局相同。

如果有任何建议或建议,我将不胜感激。

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    您的描述非常清楚、非常有帮助。

    它似乎不是第6个 TPS2557无法正常工作、而是第6个 TPS2557无法同时工作。
    1.如果您移除第一个 TPS2557并保持第二个至第六个 TPS2557、您的电路将正常工作、是否正确?
    2.您能否确认您的电源电流不受限制? 您的电源和5.2V 总线之间是否存在任何电路?
    3.要确认引脚是否焊接良好,您可以使用 DMM 来检测从 GND 到每个引脚的 ESD 二极管。 您能否再次确认 ILIM 引脚是否焊接良好。

    此致、
    Bob