This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:SN65DP149:DDC 运行

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694054/sn65dp149-sn65dp149-ddc-operation

器件型号:SN65DP149

您好!

我使用 SN65DP149作为 DP++转 DVI 重定时器、但现在我一直遇到 DDC 问题。 GPU 尝试通过 I2C 到达显示屏、但显示屏一侧为静音-恒定5V。 甚至不是一个位。  我正在连接远程信息处理。

什么会导致此类行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCL_SNK 和 SDA_SNK 应具有高达5V 的2K 欧姆上拉电阻器、而不是像图28中数据表中的原理图中所示的3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经找到并修复了它、谢谢。 但这并不能解决问题。 那么、还有什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10K 电阻器应为65K 电阻器。 可能导致您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这也不会改变情况。 有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以向我发送更新的原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然! 现在的原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么您的 SDA_SRC 和 SCL_SRC 标记为 DP_CH2_AUX-和 DP_CH2_AUX+? 这是 I2C 数据、而不是差分数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 GPU 只有 AUX 端口、因此它将发送 I2C-over-AUX。
    就像在本主题中一样: e2e.ti.com/.../603019
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想让 AUX+和 AUX-进入器件并转换为 DDC、那么您将使用此应用的错误器件您需要使用 SN65DP159RGZ 48引脚封装。 DP159可以采用 AUX+和 AUX-并将其转换为 DDC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对您的理解是否正确? SN65DP149将无法理解 DDC 引脚上的 AUX、即使 GPU 通过它发送清晰的 I2C 信号? 因此、尽管您的同事已特别告诉我们(来源: e2e.ti.com/.../2219770 、此连接是可以执行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 GPU AUX 线路以 I2C 格式发送信号、这意味着 AUX-将是信号的数据、而 AUX+将是 I2C 信号的时钟? 您能否向我发送 AUX+和 AUX-的范围捕获? AUX 和 AUX+通常相互补充、这需要 DP159转换为 I2C 的时钟和数据通道。