This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:流经 GND2的电流电平

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694533/iso5452-current-levels-passing-through-gnd2

器件型号:ISO5452
Thread 中讨论的其他器件: TL431

大家好、

 

为了确定 ISO5452 +15V/-8V 应用的绝缘电源的大小、我的客户希望估算通过 GND2的电流电平。

1-    “IQ2输出电源静态电流6mA”是否流经 GND2或直接从 Vcc2流向 Vee2?

 

2 -    它们是否有其他电流通过 GND2而不是消隐电容器?

  1. “I (CHG)消隐电容器充电电流0.5mA”(假设消隐电容器连接到 GND2,如图50所示)
  2. “I (DCHG)消隐电容放电流为14mA”

 

 

它们是否必须考虑通过 GND2的其他电流?

 

感谢您的期待

POL

 

电源

我们注意 到,TL1431的图29显示,双极型应该是 PNP 而不是 NPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol、

    有几个电路以 GND2为基准、会获取一些电流。 这些电路的偏置电流小于1mA。 消隐电容器的放电电流仅在平均电流远小于14mA 的每个 PWM 周期内持续很短的时间。 相当小的去耦电容器应能够为电路提供足够的电荷、以便在没有太多电压纹波的情况下运行。 大部分电源电流流经 VCC2和 VEE2。   

    我认为您对 TL431的评论是正确的。 您能否联系负责的团队进行更正?  

    此致、