This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:SN6505B 应用

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694370/sn6505b-sn6505b-application

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件:SN6501、

所有、

我希望使用 SN6505B 通过单个+5V 电源生成双±20V 电源。 这适用于低负载电流应用(可能小于5mA)。 SN6501数据表的第21页、图48中显示了一个应用、其中显示了一个不带中间抽头次级的半波整流器。

SN6501数据表中显示了此应用、而 SN6505B 数据表中未显示此应用的原因是什么? 应用程序似乎适用于这两种器件。

吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    SN6501数据表的图48和图49中的方法实际上是相同的、图48只是将中点引入为本地基准。 因此、SN6505数据表中未包含该值。
    与图48中的方法相比、图46中给出的方法具有更好的调节能力、而不依赖于占空比、因此我建议使用图46中的方法和±20V 适用匝数比的变压器。 此外、SN6505还具有软启动、SSM、外部时钟输入和两个频率选项等其他优势、您可能希望向客户推荐 SN6505。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao