This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E:DE 端子

Guru**** 2883010 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694062/sn65c1168e-de-terminal

器件型号:SN65C1168E

您好!

我们的客户使用的是 SN65C1168E。

客户不使用 DE 功能。

是否可以将 DE 端子直接连接到 VCC?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aoyama-San、您好!

    是的、可以将 DE 引脚短接至 VCC、以使驱动器始终处于启用状态。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈此信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama