This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91C180:如何为1:1连接终止 M-LVDS。

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91C180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693625/ds91c180-how-to-terminate-m-lvds-for-1-1-connection

器件型号:DS91C180

大家好、

请告诉我在将 M-LVDS 用于1:1连接时如何设计端接?

通常、M-LVDS 在总线线路上使用双端接、一端使用100欧姆、另一端使用100欧姆

我认为 M-LVDS 器件是差分100欧姆驱动器,因此您需要在驱动器侧连接100欧姆电阻,在接收器侧连接另一个100欧姆电阻?

如果您在接收器侧端接一个100欧姆电阻、会发生什么情况? 我认为振幅将是1100mV,但器件是否允许该电压?

由于具有更高的振幅、一些用户更倾向于 M-LVDS 而不是 LVDS 来实现更长的电缆长度。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai、

    对于 DS91C180、端接可以是正常的(驱动器侧和接收器侧为100欧姆)或 LVDS 类型(仅接收器为100欧姆)。 当 MLVDS 器件以 LVDS 类型端接时、输出幅值会增加一些。 它不会是满的2倍正常输出电压。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    我明白了。 感谢您提供相关信息。

    此致、

    Kawai