This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:如何终止未使用的引脚?

Guru**** 2694775 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USBCA4, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692983/hd3ss215-how-to-terminate-unused-pins

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件:TS3USBCA4

尊敬的 TI:

我想将该器件用作 AUX 缓冲器。  因此、我将仅在此时使用 AUXA 和 AUXC 信号引脚。

我想知道 如何端接未 使用 的引脚;

DAZ、DBZ、DCz、

HPDA、HPDB、HPDC、

AUXB、

DDCCLK_x、DDCDAT_A

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshi

    如果您只打算使用 AUX 功能、请查看这是否更适合? www.ti.com/.../ts3usbca4.pdf。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的帮助、但您推荐的器件(TS3USBCA4)仍在开发中。

    我们(我的客户)已开始使用 HD3SS215设计系统。  (也计划将此器件用作 DP 缓冲器)

    您能告诉我建议的未使用引脚的端接方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshi

    您是否正在寻找能够提升 AUX 信号的 AUX 到 AUX 缓冲器? 很抱歉、我最初没有发现这一点。 HD3SS215只是一个无源开关、它不会提升 AUX 信号、TS3USBCA4也是如此。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、谢谢。

    是的、我知道这只是无源开关。 我不需要升压信号、只需要开关。

      

    请告诉我如何处理未使用的引脚?  

    DAZ、DBZ、DCz、

    HPDA、HPDB、HPDC、

    AUXB、

    DDCCLK_x、DDCDAT_A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshi

    由于这是一个开关、未使用的引脚可保持悬空。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的回答。 很抱歉打扰你。