This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:能否知道 TI 是否具有相同的 SN75DP139 (单通道)功能、但运行温度需要"-40至85"度?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139, SN65DP159, SN65DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693966/sn75dp139-may-we-know-if-ti-have-function-the-same-sn75dp139-one-channel-but-operation-temperature-need--40-to-85-degree

器件型号:SN75DP139
主题中讨论的其他器件: SN65DP159SN65DP149

你(们)好,先生  

我们是否可以知道 TI 是否具有相同的 SN75DP139 (单通道)功能、但工作温度需要"-40至85" 度?

                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    DP139尚不具备工业温度等级、您是否了解过 SN65DP149或 SN65DP159? SN65DP149可能适合您的需求。

    谢谢
    David