This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6002:REFCLK_OUT

Guru**** 2038710 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK6002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692573/tlk6002-refclk_out

器件型号:TLK6002

客户正在查看 TLK6002、并希望确认行为。

如果我在 TLK6002中提供 REFCLK、但我当前没有任何高速串行数据、即 Losa ="1"。  clk_out 设置为 rxclk_a.  clk_out 和 rxclk_A 引脚上的输出是什么?  同步到分频后的 REFCLK 的信号?

 高速串行数据恢复后、clk_out 和 rxclk_a 输出是否会自动转换为与数据流中恢复的时钟同步?  或者是否必须执行某种"重置"程序?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    我需要对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    很抱歉耽误你的时间。 输出将始终被除以 ref_clk。 当没有串行数据时、输出时钟与 ref_clk 同步。 当有串行数据时、输出时钟将开始跟踪串行数据(自动)。

    此致、
    相位