This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:关于 RESET (18引脚)和/INT PWDN (8引脚)

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693741/dp83822hf-about-reset-18pin-and-int-pwdn-8pin

器件型号:DP83822HF

您好!

 

关于 DP83822、我的客户提出了一些问题。

 

(问题)

1) 1)关于电源序列

加电时、我们是否应该仅考虑 VDD 和 AVD 的序列?

(D/S 第10页)

我们是否需要考虑使用 Center TAP?

2) 2)关于复位(18引脚)

如果未使用断电模式、打开 RESET 引脚是否没有问题?

3)关于/INT PWDN (8引脚)

根据 D/S 第6页、描述如下。

“该引脚具有开漏输出和弱内部上拉电阻。 某些应用可能需要一个外部上拉电阻器。”

在这种情况下,“某些应用程序”的条件是什么?

(在什么情况下需要外部上拉?

或者在什么情况下不需要外部上拉?)

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tao2199、

    通常、中心抽头连接到 AVD。 因此、中心抽头将使用 AVD 轨加电。
    2、复位管脚和掉电管脚相互独立。 您可以选择单独连接或断开连接。
    3、掉电引脚内部上拉电阻较弱。 在某些情况下、断电引脚连接到具有内部下拉电阻器的 MAC。 该 MAC 下拉电阻器可能会对 PHY 上拉电阻器进行过功率、并在低条件下保持掉电引脚。 当断电引脚为低电平时、PHY 将进入断电模式。 在这种情况下、为了实现正常运行、可能需要使用外部上拉电阻器将 PHY 保持在激活模式。

    此致、
    Aniruddha