This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS387:TTL 输入开路

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692306/sn65lvds387-ttl-input-open

器件型号:SN65LVDS387

您好!

我认为 SN65LVDS387的输入引脚从数据表的图15中下拉了300k Ω。 我的理解是否正确?

引脚6 (A1A)未端接、并且有2~3cm 的布线模式。 该迹线是开路表、因此充当天线。

在未使用通道1 (PIN6、引脚63、引脚64)的情况下、您认为这个未使用的通道会影响所使用的通道通信吗?

我不认为是这样、但如果出现问题或我们以前看到的问题、共享信息将会很有帮助。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,寿广三,

    您可以将未使用的输入保持未连接状态、因为它在内部被下拉、如您所述。 如果您预计噪声和干扰水平较高、内部弱下拉可能不够、您可以通过将外部下拉连接到接地来增加更强的外部下拉。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser-San、

    感谢您的评论。 我知道输入引脚断开通常不是问题。 您是否认为这种开路输入会影响有源通道? 我不想、但请告诉我您的想法。 我将在离线模式下共享客户原理图。 请查看并向我提供您的意见。

    顺便说一下、数据表描述的 EN 引脚在未使用时连接到 VCC 或 GND。 是否可以知道数据表为什么没有描述 sed 输入引脚? 我想我们期望使用或使用所有输入。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    我已经查看了原理图。 他们是否要从原理图中所示的引脚在电路板上运行布线? 我仍然认为未使用的开路引脚不会影响其他通道、但如果要处于安全侧、最好将其连接到 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser-San、

    感谢您的评论。 TTL 侧为板载、LVDS 侧为板对板接口。 我认为这是典型的用法。

     即使 LVDS 端是板对板通信、未使用的引脚也不会影响已使用的接口、对吧?

    是的、对于安全侧、 应 端接未使用的引脚、我同意。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    我只能说、未使用的 OPEN 引脚可以保持断开状态、通常不应影响其他使用的通道。 但是、如果您预计噪声和干扰程度较高、内部弱下拉可能不够、我建议您将其接地、使其位于安全侧。

    此致、
    相位