This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:使用 TPS6598x 实用程序 GUI 应用程序更改 PD 控制器配置不起作用

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712735/tps65986-pd-controller-configuration-change-not-working-using-tps6598x-utilities-gui-application

器件型号:TPS65986

您好、先生、

我已经带来了 Aardvark 工具来配置我 的 PD 控制器" TPS65986 在 TUSB664的评估板 上、以  使用  TPS6598x 实用程序 GUI 禁用"多功能首选"功能位。 但在这里无法更改寄存器/甚至它没有检测到我感觉的电路板。

我使用的程序:  

已将 Aardvark 工具 SPI/I2C 电缆连接到 TUSB546EVM J7连接器  

2. TUSB546EVM 连接到 USB Type C 电缆供电( TUSB546EVM 设备中的电源 LED 亮起  )

3. Aardvark USB 电缆 连接到 PC 并安装了 USB 驱动程序。

4.已安装的应用  程序 TPS6598x 实用程序 GUI

5.打开  TPS6598x 实用程序 GUI 并进行检查,但未检测到。

请在此处帮助您了解此处缺少的任何其他设置?

已尝试使用 I2C 扫描仪按钮、但其无法正常工作、始终显示"开始扫描"  

我 的器件是" TUSB564RNQEVM" SL 编号:1243591 (PD 控制  器 TPS65986)  

参考用户指南: www.ti.com/.../slva701c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sheshumurthy、

    您是否遵循了《TPS6598x 实用工具用户指南》"使用 Aardvark "部分中提到的步骤?

    如果没有、请按照步骤操作并再次尝试。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我遵循了《TPS6598x 实用程序工具用户指南》: www.ti.com/.../slva701c.pdf
    但它不起作用.. 请帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sheshumurthy、

    我们在这里尝试了它、并且能够使它正常工作。 您能否确认 aardvark 是否正在您的 PC 中枚举?

    您可以在设备管理器中检查此项、如果您未看到此项、请 从 Total Phase 网站安装所需的驱动程序。

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sheshumurthy、

    我希望您能够使用 Aardvark。

    如果您的问题已解决、请单击 此选项可解决我的问题

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    No SIR its same problem,in system device manager Aardvark is secting as you sown .(在系统设备管理器中,Aardvark 正在检测到相同的问题  请帮助我们进行我可以在此处尝试的任何其他设置  

    下面是我的卡的图片,请建议所有跳线设置在我的主板上都正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用 TI 实用程序生成.bin 文件并尝试使用 Aardvark Flash Center GUI 进行编程?  随附说明。

    e2e.ti.com/.../TUSB564EVM-Flash.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,你好。

    我已使用  " TPS65981_2_6_7 Application Customization 4_01"应用程序生成了 bin 文件,并且未选中选项卡 Multifunction Preferred option (多功能首选选项)并生成了 bin。 但它没有检测 到设备上的4通道 DP。

    我很冷地看到 USB 2通道和 DP 2通道检测  ,请在这里帮助我的配置缺少任何设置。

    设置  

    1.在应用程序自定义工具下 选择了新项目-> TPS65986 -->标准(推荐)-->仅限上行端口(UFP)。

    2.在“常用设置”下->“显示端口功能”->“首选多功能”-“已禁用”(未选中)

    3. 在 Binary 选项卡下 --> Save Binary and Generated Flash image (保存二进制和生成的闪存映像)  

    4.使用闪存中心应用程序将相同的 bin 映像刷写到器件 SPI 中、您已提出建议