This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:TLK2501 / IBIS 模型

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692772/tlk2501-tlk2501-ibis-model

器件型号:TLK2501

您好!

我在这个主题中找到了有关 TLK2501 IBIS 模型的讨论、但它适用于 TLK2500。 此模型是否也可用于 TLK2501?

此致

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    让我来看看这个、然后返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、

    感谢您的回答。 我正在等待更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、

    很抱歉在您忙时推送、但您有更新吗?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    很抱歉耽误你的时间。 遗憾的是、TLK2501的 IBIS 模型不可用。 TLK2500引脚对引脚兼容并且具有非常相似的功能、除了 LOS 检测功能、所以您也许能够使用它的 IBIS 模型、但是请记住它们不是完全一样的部件。

    此致、
    相位