This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:RJ45转光纤适配器

Guru**** 2988470 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692842/dp83849if-rj45-to-fiber-adaptor

器件型号:DP83849IF

您好!

被问及 在几个装置之间添加10/100Mb 以太网传输、这两者之间的连接只能通过光纤进行。

我正在评估 在链路的一侧使用 SFP 笼的标准商用路由器、在另一侧使用光纤到 RJ45适配器板。

我可能也会购买这一侧的商用板、但有些空间限制似乎阻碍了我搜索的较小板的实施。

问题是:按如下方式构建的定制板是否可以解决? 或者、它是否应该包含其他逻辑、如存储器、Mac 等?

-1个 SFP 连接到通道1 FX TRX 端口(一 个(DP83849IF、DP83849I-) PHYTER 系列芯片)

-1 x RJ45 (带磁性元件)连接到同一芯片的通道2 TX TRX 端口

-通道的 MRII 接口交叉连接

-用于配置的小型 MCU (仅通过捆绑引脚选项不可行)

谢谢 Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    您希望创建一个介质转换器、以便在100Base-FX 和100Base-TX 之间进行转换。 DP83849IF 支持该功能。 有关 DP83849IF 的介质转换器特性的更多信息、请参阅数据表和此应用手册: www.ti.com/.../snla086b.pdf

    此致、
    Aniruddha