This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:如何端接未使用的引脚?

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692347/dp83822h-how-should-unused-pins-be-terminated

器件型号:DP83822H

您好!

引脚#27、28、29在未使用时应如何端接?

谢谢。

Oguri (TIJ FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oguri-San、

    在 DP83822引脚27、28和29上是自举引脚。 即使在 MAC 连接中未使用它们、它们仍将用作自举引脚。 因为它们具有内部拉电阻器、所以可以将它们保持未连接状态。 当这些引脚未连接时、它们将在其默认模式下引导。

    此致、
    Aniruddha