This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD205A:V|AB|或 V|YZ|

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD205A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692404/sn65mlvd205a-v-ab-or-v-yz

器件型号:SN65MLVD205A

大家好

如果我们问 SN65MLVD205A、您是否介意?
在数据表 P5中、描述了 V|AB|或 V|YZ|的最小值为480mV 至最大值650mV。
测试图14。 差分输出电压测试电路、 是否 遵循 A/Y 和 B/Z 的电压?
A/Y:0.7V-1.3V (交替)
-B/Z: 1.3V-0.7V (交替)

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!
    如果我正确理解您的问题、您将询问特定的输出电压。 如第10.2.2.4节"驱动器输出电压"所述、驱动器输出1V 的稳态共模电压、差分信号低于标称值540V
    条件。 因此、您在2个输出上看到的电压通常为:1-0.27=0.73V 和1+0.27=1.27V。 非常接近您提到的内容。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaser San

    非常感谢您的回复!
    好的、我们明白了。

    以防万一、我们想说一点。
    我们假设 M-LVDS 可用于点对点配置。(1:1配置)
    在这种情况下 、它更喜欢使用哪个端接电阻器值?
    50欧姆
    100欧姆

    我们假设 端接电阻器100欧姆对于 输出电压幅度很合适。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    在这种情况下、使用双端接、端接2 - 100 Ω、每侧各一个。 使用50欧姆、虽然它提供正确的负载、但可能会导致更多反射、因为端接与线路阻抗不匹配。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaser San

    感谢你的答复。
    我们希望正确理解。
    请参阅附件文件。
    如果还发生点对点、模式3是否更好?
    e2e.ti.com/.../20180525_5F00_SN65MLVD205A.pdf

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaser San

    我们猜您的日子太忙了。
    但是、您能否给我们回复一下我们最近一次的更新?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    很抱歉耽误你的时间。 是;模式3更好。

    此致、
    相位