This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I-MAU-EK:10Mbps DP83848 MAU

Guru**** 2946930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711636/dp83848i-mau-ek-10mbps-dp83848-mau

器件型号:DP83848I-MAU-EK

您能解释一下附加的眼图中的平坦线是什么吗? (与洪某项质询有关)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5364787:

    示波器图片与前一个 E2E 问题之间有何关系? 它是在相同的设置下测量的吗?

    PHY 是否在10Mbps 模式下工作并连接到链路伙伴?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是他在解决了他以前的问题后向我提出的一个后续问题,所以我相信这是同一个情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享原理图以及这两个波形在系统上的测量位置?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有这方面的资料。 我认为这是一个测量误差、但不想做出这种假设。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    10Mbps 空闲模式在其波形中具有平坦分量、但不是方波。 为什么我们需要知道它们在何处测量两个波形? 此外、客户是否也因此而面临任何问题?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确信用户的测量结果不正确。 如果我学到了一些新东西、我会继续跟进
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    今天早上、我从客户那里收到了一些更多信息、我想向您了解我们需要哪些其他信息来帮助解决此问题。  

    • 在 TX+与 TX-(短接线)处获取的信号、如下图所示
    • 当芯片组进入10Mbps 时、我的信号是10Mbps 曼彻斯特编码。
    • 前面布置波形的粉色迹线是 Txclk、是的。

    请告诉我们这是否有用、以及您是否需要其他资源。 谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此进行了任何更新?  

    谢谢、  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    这是否仍然打开? 结论是客户方面可能存在一些设置问题。

    此外、客户面临的问题是什么? 它是否没有链路、数据包错误、电缆长度等?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    在上一封邮件中、我附上了一张客户像您要求的那样测量眼图的图表、我添加了一些他们共享的其他信息。 我想问您、您是否有任何信息可以分享他们应该如何执行此测试、或者他们是否在正确的位置测试该测试、他们应该尝试哪些调试步骤、以便获得正确的测量结果。

    谢谢、

    John