This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546EVM-064:无法在电流限制之间切换

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693167/tps2546evm-064-unable-to-switch-between-current-limits

器件型号:TPS2546EVM-064
主题中讨论的其他器件:TPS2546

大家好、希望获得有关使用此评估板的一些指导或建议。  我一直在尝试在 SDP2和 CDP 模式(1110至1111)之间切换、并得到一些奇怪的结果。  我已将80k 电阻替换为210k 电阻、以实现~240mA 的电流限制。  下面是测试过程中发生的情况的快速摘要:

设置:向 EVM、EVM 至 Android 平板电脑提供1.5A 的 USB 数据线

1.以1111模式启动,测量到进入平板电脑的电流约为1.3A。  一切都很好、数据通信正常。

2.插入 ILIM_SEL 跳线以切换至1110模式、测量值约为250mA、数据仍正常工作。

3.拔下 ILIM_SEL 跳线以切换回1111模式、 电流读数约为550mA、数据仍然正常。  除非我使用 EN 引脚复位芯片、否则它不会恢复到1.3A 充电电流。

芯片是否能够完全切换回较高电流、或者我是否遗漏了什么?

我还尝试切换到 ILIM_LO 的大得多的电阻器(604k)。  在启动时、它似乎可以工作、通过工作数据通信测量约100mA。  然而、移除并重新连接 ILIM_SEL 跳线似乎不起任何作用、充电电流保持在100mA。  电流限制是否太低、芯片无法切换?  数据表中的电阻器限值为16.9k 至750k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    我看到这是您的第一篇帖子。 欢迎使用 E2E!

    我以前没有听说过这个问题、很遗憾、我无法在实验中将 EVM 的问题重现。 但是、这不是一个实用的用例。 一旦 BC1.2协商完成、并且器件开始充电、器件充电的模式将不会改变。 因此、无需从 CDP 模式切换到 SDP 模式、然后再切换回 CDP 模式中电荷。

    话虽如此、您是否想稍微详细地解释一下您的系统? 您希望实现什么目标、您的最终应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、感谢您的回复、对延迟回复感到抱歉。

    在我的系统中、我有一个主锂电池为主板、平板电脑以及其他几个组件供电。 主板与通过 TPS2546芯片充电的平板电脑保持通信。 主板还有一个小型备用电池、用于在主电池完全耗尽且没有人及时更换的情况下为自己和平板电脑供电。 在这种情况下、我想保持通信、但为了最大程度地延长备用电池的使用时间、我想将平板电脑的充电时间降低到最低、直到可以更换主电池。 这是我希望在 ILIM_HI 和 ILIM_LO 之间切换的主要原因。 由于尺寸和重量限制、无法增大备用电池的尺寸。

    如果我使用能够提供1.5A 电流并同时向 V_IN 馈入外部5V 电压的 USB 数据线进行测试、会出现问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeffrey、

    在这种情况下、我建议您利用 TPS2546的不同电源状态。 S0为标准电源状态、而 S3为低功耗状态。 数据表中的表2显示了每个电源状态的配置。 我建议您在系统开始使用备用电池时进入最后的电源状态。

    您是否在询问您是否可以在为电源总线提供5V 电压的同时为输出提供1.5A 电流? 如果您对此有疑问、那么您就不能这么做、这将破坏 TPS2546。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、我将对此进行测试。

    关于中的电源、我指的是 IN 引脚、但我查看了原理图、只要它们是具有公共接地的电源、就可以这样做。