This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D+TUSB546的 DSN 文件

Guru**** 2584625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB546EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693616/tps65987d-dsn-file-for-tps65987d-tusb546

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TUSB546EVM

 您可以帮助为基于 TPS65987D 的 TUSB546EVM 提供 DSN 文件吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hardy、

    遗憾的是、我们的团队不负责 TUSB546、因此我们没有创建 EVM。 我建议您关闭这个线程、打开一个新线程、其中有问题的器件是 TUSB546。 然后、该问题将分配给负责该部件的团队、他们可以更好地帮助您获取 DSN 文件。

    如果您对 TPS65987D 有任何疑问、敬请告知! 如果不是、请单击此选项已解决我的问题