This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003A 驱动器功能

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693611/uln2003a-uln2003a-driver-ability

器件型号:ULN2003A
主题中讨论的其他器件: TPL7407LA

现在我们使用 ULN2003A!有上述问题,您能帮您检查一下,tks

首先:ULN2003a 对 IO 输入电平是否有要求? ? 1.8V 或3.3V
第二:ULN2003a 的输入电流是多少? 如果您使用 Hasics 芯片1.8V IO 端口驱动程序、是否有任何问题? ? ? ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您要查看的两个规格是导通状态输入电压(V_I (on))和输入电流(I_I)。 查看这些规格、您将需要3.3V IO 输入和大约1.35mA 的电流驱动能力。 根据您的要求、您可能需要查看 TPL7407LA。 此器件为 P2P、具有较低的 IO 输入电压和电流要求。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius